This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:原理图审阅申请

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1549738/sn74axc4t245-schematic-review-request

器件型号:SN74AXC4T245


工具/软件:

我有一个使用 电平转换器完成的原理图 (如上所述)、我请求帮助查看原理图。 我已经在您的个人信息中发送了示意图。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    您能附上原理图进行审查吗? 如果不方便在公共论坛中分享、请联系您的 TI 现场工程师联系人、我们可以通过该方式查看您的原理图。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、插孔:

    我与 Joshua Salinas 分享了原理图、 因为他是从版本 1 开始审查的人。  对不起,我忘了给他贴上标签。

    Joshua Salinas、您可以查看您的收件箱吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    Josh 目前不在办公室、能否将原理图转发给我?或者联系您的现场 TI 联系人?  


    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pragash、

    我已通过 PM 回复。

    由于 AXC 集成了下拉电阻器、因此您可以将 I/O 保持悬空。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢。 我也发送了更正后的原理图。 请同时确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    Josh 不在办公室、因此回复会延迟。 感谢您的理解、如果问题紧急、请随时通过新的原理图进行其他检查。  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pragash、

    我认为正确的原理图看起来不错。 谢谢!

    此致、

    Josh