This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:有关 MUX506IPWR 选择引脚的说明

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1551669/mux506-clarification-on-selection-pins-for-mux506ipwr

器件型号:MUX506


工具/软件:

尊敬的专家:  


我计划使用 MUX506IPWR 将单个输入切换到 16 路输出。 我对该多路复用器的选择引脚有几个问题。 具体来说、是否可以 将所有选择引脚短接在一起 并提供单个逻辑信号(高电平或低电平)来控制多路复用器的开关? 我的意图是 一次切换半个通道 、并且由于我的 MCU 上的 GPIO 引脚数量有限、我想确认这种设置是否可行。

期待您的见解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manikandan、

    答案很简单、是的、您可以将控制引脚连接在一起、而不是问题。

    接下来、我不知道您为什么会以这种方式使用该器件。 您似乎只有 2 个谨慎的可能性来选择通道 0,000,1111。 您只需要在通道 1 和通道 16 之间切换。 为何不选择 2:1 多路复用器?  

    您关于一次切换一半通道的说法让我觉得在了解此器件的工作原理方面可能存在差距。 就不会以这种方式将一半的通道切换在一起。 您将限制自己只能从 16 个通道中选择 2 个、而其他 14 个将永远不会被选择。  
    我想您可能会有这样的印象:这是一个 16 通道 1:1 器件、而不是一个 1 通道 16:1 器件。  

    您能给我一个更准确的描述,你想做什么,以便我可以尝试并提供一个更好的解决方案?  

    谢谢、
    Rami