This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:输入/输出运行

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1551803/sn74lvc16t245-input-output-operation

器件型号:SN74LVC16T245


工具/软件:

您好:

我对这个 SN74LVC16T245DGGR  集成电路有疑问。


我的 PCB 上有集成电路、 我想知道是否可以根据需要随时更改输入和输出、也就是说、如果我将引脚组设置为输入、一旦我获得数据、就将该信号组更改为输出、是否可以根据数据表第 14 页上的真值表立即使用 OE 和 DIR 信号进行更改、 或者我是否必须重置芯片来确定更改?  或者、如何控制这些输入/输出以实现双向运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leticia、

    您可以随时更改输入和输出方向(使用 DIR 引脚)、而无需复位 IC。 我们没有关于 I/O 改变方向所需时间的数据、但它接近于立即。

    此致、

    Josh