This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:未使用的数据多路复用器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1553050/ts3ds10224-unused-data-mux

器件型号:TS3DS10224


工具/软件:

 未使用的数据多路复用器输出端口是否需要端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    对于较高的频率 (100MHz +)、通常建议这样做
    如果频率较低、这仍然是最佳实践、但只需将其悬空即可。 尤其是在您达到单位数 MHz 和 KHz 范围时。  
    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 需要端接的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    因为我们通过电子邮件对此进行了介绍、所以请关闭此页面
    如果您有任何其他需求、请告诉我!

    -拉米