This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:浪涌电流规格

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1553808/ts5a3166-q1-inrush-current-specification

器件型号:TS5A3166-Q1


工具/软件:

您好、

我们电路板上的“TS5A3166QDCKRQ1"实际“实际浪涌电流为 2.32A 峰值。 请查看下面链接中的波形。

总浪涌 µW 约为 16.6 μ s。 您能否确认该 IC 是否能够承受这种水平的浪涌电流?

我们了解根本原因、但在此阶段无法修改电路。 目前、在过去三年中、我们的产品中没有遇到任何与此 IC 相关的问题。

因此、我们认为浪涌功率很小、IC 能够承受。 但是、我们需要 TI 确认。

谢谢你。

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/388/TS5A3166QDCKRQ1_5F00_inrush-current-issue.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插入了更清晰的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    本数据表绝对最大值部分中列出的峰值电流为 400mA。 因此、这会违反数据表。  
    如果您的工作电 流大于 2A、我们不能保证该器件可以在任何时候持续运行、并且我们没有合适的模拟多路复用器可以承受如此高的电流。
    您可能需要研究找到一种方法来减小这种浪涌电流、或者改用 TI 电源开关。


    谢谢、
    Rami