This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051BE

Guru**** 2551240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1553288/cd4051b-cd4051be

器件型号:CD4051B


工具/软件:

尊敬的先生/女士

大家好、我是 Tokyo Electron Device 的 Noli。

根据客户要求、

客户想了解有关 PCN#20250304001.1 的以下问题。

 

  1. 变革的内容是什么?

 

  1. 改变的方法是什么?

 

  1. 变革前后的区别是什么?

 

  1. 更改后的内容是否反映在数据表中、具体体现在哪里?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定更改方法的含义、但从较高层面上说、进行了更改、以便更好地匹配器件相对于旧材料的性能。  

    我已通过 e2e 发送联系申请。 请接受、以便我向您发送有关此问题的更多详细信息。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Rami  

    感谢您的回答。

    但是、我没有收到 e2e 的任何请求。

    您能否直接向我发送电子邮件、以便我与您进行直接对话?

    谢谢你。

    此致、

    Noli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noli、

    您是否可以联系当地的 TI 销售代表?
    请按您的姓名转至 e2e 上的个人资料。 你应该能够看到朋友和我的请求.

    -拉米