This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:关于 CD4052 的数据表。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1554261/cd4051b-about-cd4051b-s-datasheet

器件型号:CD4051B


工具/软件:

将旧的数据表与最新的数据表进行比较时、会发现“低压运行得到了改进“。 具体来说、数据表中的哪些更改构成了改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的限值没有改变。 (数据表未指定低于 5V 的电源限值。)数据表中未反映改进情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该变化与旧数据表中的稳定时间表有关。 稳定时间得到改善并与较旧的传统性能相匹配。

    -拉米