This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:钳位二极管电流。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1555812/sn74lv4052a-clamp-diode-current

器件型号:SN74LV4052A


工具/软件:

您好的团队、

当 I/O 端口的电压超过绝对最大额定值(–0.5V) 时、钳位电流–20mA 是多少?



BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    不会、钳位电流将是 I/O 上的 50mA 您要查看的 20mA 是用于控制输入。

    谢谢、
    Rami