工具/软件:
您好、请您好、我需要了解更多关于 BSI、OE 和 SDN 引脚的信息。 您能帮我解释一下吗? 可能的话、还会介绍一些使用器件的原理图示例。
我是电子工程师、我正在处理一个解决方案 fot 4 SIM 卡的调制解调器、我将使用 TXS02326 来切换 SIM 卡。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、请您好、我需要了解更多关于 BSI、OE 和 SDN 引脚的信息。 您能帮我解释一下吗? 可能的话、还会介绍一些使用器件的原理图示例。
我是电子工程师、我正在处理一个解决方案 fot 4 SIM 卡的调制解调器、我将使用 TXS02326 来切换 SIM 卡。
是、除非是数据表、否则我未找到任何文档。
当他们提到电池时、我无法理解它们的含义。 我通过阅读数据表得出的结论是、VBAT 引脚为 TXS 供电。 VDDIO 引脚是调制解调器的电源引脚(在我的情况下是 EC25-AU)、SIM 卡专用。 因此、如果他们说电池、他们指的是 VBAT、这是 IC 的电源引脚、那么在 VBAT 关闭时产生中断毫无意义。 您能告诉我我我的逻辑是正确的还是我误解了什么吗?
尊敬的 Wesley:
感谢您的耐心等待、转换器由两个电源电压引脚供电:VDDIO(基带接口基带参考电压为 1.7V 至 3.3V)和 VSIM1/VSIM2(由独立的内部 LDO VBAT 供电)。 如果您指的是电池移除中断、这是为了在移除电池时通知系统、其中将在 0x04h 状态寄存器中写入“1"。“。 但是、如果不需要此功能、客户可以通过 器件控制寄存器的 B2 禁用此功能。
此致、
插孔