This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:最小电流

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1555065/tmux1101-min-current

器件型号:TMUX1101


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们能否使用 Vdd 驱动 8uA 的 TMX1101?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、  

    器件将消耗所需电流、因此如果您看到的电源电流比超过最大值 8uA、并且器件或设置可能有问题。 您能提供更多有关设置和所看到内容的信息吗?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有看到 8uA 是在问是否可以在短时间内以此功率级别运行多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    您是否计划直接将 8uA 提供到电源中? 您可能会损坏器件、因为您的源器件会增大电压以实现 8uA、这可能会远高于器件的 5V 最大值。

    -拉米