This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051:P/N:CD4053BM96

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1550139/tmux4051-p-n-cd4053bm96

器件型号:TMUX4051


工具/软件:

CD4053BM96

在检查元件的 X 射线照片后、我们观察到 NOK 器件(修订版 B)和 OK 器件(修订版 A)之间的芯片尺寸和引线框存在差异。 我希望 了解这两个修订版本之间的区别。 此外、您能否分享针对此修订版本变更的 PCN? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kok、

    该差异可能是由于 PCN 20230906004 中的芯片变化所致。 您能否共享 NOK 和 OK 设备的批次追踪代码 (LTC) 以便我进行验证?

    如果这个变化实际上是由于 PCN 20230906004 造成的、则 IDD、VIL 和 IIN 的规格已发生变化。 您可以将“ 6.7 -电气特性 —  CDIP、PDIP、SOIC 和 SOP 封装“部分 (SCHS047K;PCN 之前的 DS) 与“ 6.5 — 电气特性“部分 (SCHS047L;PCN 之后的 DS) 进行比较

    我随附了数据表的两个版本。

    此致、
    Katy


    e2e.ti.com/.../schs047l.pdfe2e.ti.com/.../schs047k.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 Katy、
    感谢您的及时答复。
    下面是 NOK 和 OK 零部件的信息。 如果您所指的是此类内容、请告诉我。
    此致、
    Kc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kok、

    感谢您发送批次信息。 我已经确认 OK 部分是 PCN 之前的器件、NOK 部分是 PCN 之后的器件。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    我想澄清一下有关修订更改的差异。

    根据 2023 年 9 月发布的 PCN 20230906004、该修订版从 K 更新为 L、对应于从修订版 A 到修订版 B 的组件更改。但是、我仍然能够购买修订版 A 且生产日期代码为 2410(2024 年)的组件。
    您能否解释一下为什么具有旧版本(修订版 A)的组件仍可使用 2024 年生产日期代码购买?
    此致
    KC Ong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KC、

    这可能是库存造成的。 购买所有 2024 年器件后、我们将仅销售 Rev B 材料。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Katy、
    您能帮我从下面的标签查看 CD4053BM96 IC 的修订版本吗?
    此致
    KC Ong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KC、

    这是一个“修订版 B“器件、或者一个使用 PCN 之后材料制成的器件。

    此致、
    Katy