This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX121:在提供 VDD 之前启用该器件

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1557294/tmux121-enabling-the-device-before-vdd-is-supplied

器件型号:TMUX121


工具/软件:

嘿、我使用 TMUX121 来控制 JTAG 链。

在我的应用中、我使用 FPGA 来控制 SEL 和 EN 引脚。  

我在首次启动时使用 JTAG 刷写 FPGA、因此我需要在首次上电时启用 TMUX121。  

这意味着我需要下拉 EN 引脚、这样当 I 电源板时、它将启用 FPGA 的 JTAG 线路、刷写后、我将禁用多路复用器以省电。

问题在于、我在数据表中说建议在 VDD 稳定后启用器件。  

如果我不这么做并在 EN 引脚上保持了下拉电阻器、会有多糟糕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    没关系、因为 TMUX121 不需要电源序列。

    此致、
    Katy