This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6201:TMUX6201RQXR:当 SEL 引脚被拉至低电平时、未连接漏极和源极引脚、isn'这是低电平有效多路复用器吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1557508/tmux6201-tmux6201rqxr-when-the-sel-pin-is-pulled-low-drain-and-source-pin-are-not-connected-isn-t-this-the-active-low-mux

器件型号:TMUX6201


工具/软件:

TMUX6201RQXR:当 SEL 引脚被拉至低电平时、未连接漏极和源极引脚、这不是低电平有效多路复用器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    当 TMUX6201 SEL 引脚拉至低电平时、S&D 会连接。 当 SEL 拉至高电平时、未连接 S&D。 因此、这是一个低电平有效多路复用器!

    此致、
    Katy