Other Parts Discussed in Thread: TPS54623, TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620主题中讨论的其他器件:TPS54623、
工具/软件:
您好:
我们的客户遇到与以下部分相关的问题:
每个最终客户:
需要联系供应商以检查之间的差异
54620 和 54623 系列用于以下部件。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
TPS54620 和 TPS54623 的一些差异:

这两款器件来自同一系列、因此 有很多相似之处、例如相同的 VIN +温度+ FSW 范围、控制模式、FET、额定电流、VQFN 封装。
一些差异在于 Vref、 TPS54623 中包含 2 项新特性:
-具有脉冲跳跃功能的轻负载效率->如果 客户关心轻负载则很好
- OC 条件下的断续模式->有助于降低器件功耗
我们确实有 TPS543x20 等新型器件、提供 3A、6A 和 8A 电流。