This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6234:首次上电时、器件进入高电流模式。

Guru**** 2643895 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1557965/tmux6234-when-powering-up-for-the-first-time-device-goes-into-a-high-current-mode

器件型号:TMUX6234


工具/软件:

 使用+/–15V 上的 0.1uFd 电容器对其去耦。  它倾向于向下拖动–15V 线。  布局如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 如果 SEL(选择)或 EN(使能)引脚在上电期间悬空、则 TMUX6234 控制逻辑中的内部 FET 可能会部分导通、从而形成从 VDD 到 GND 的高电流路径。 当逻辑输入处于未定义状态时、这在 CMOS 开关中很常见。
    • 系统级别影响 :这会导致电流消耗过大(可能是毫安到几十毫安)并妨碍正常操作。                                                    
    • 在 SEL 和 EN 引脚上添加 47kΩ 下拉电阻器。
    • 验证上电序列:首先验证 VDD、然后验证控制信号。
    • 检查 I/O 引脚上是否存在预先存在的电压;必要时进行隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    TMUX6234 的 SEL/EN 引脚具有内部下拉电阻器、因此您不需要添加任何电阻器。

    在查看您的布局时、我想确保方向正确、是左上角的引脚 1? 如果是、似乎可以切换 VDD / VSS。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katy、

    您修正了、我们的电源引脚是反向的! 新人的错误。

    谢谢您、

    Paul