This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D08:ATE 提供绝对最大值

Guru**** 2643765 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX36D08, MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1564495/mux36d08-ate-for-absolute-max

部件号:MUX36D08
主题中讨论的其他器件: MUX36S08

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我有 3 个问题。  

问题 1: 多路复用器和电源开关的额定电压
数据表指定的绝对最大额定值为 40V、建议工作电压为 36V。

在最终检查过程 (ATE) 中、施加的电压最高可达测试电压?

是否所有器件都在绝对最大额定值 (40V) 下进行了测试、或仅在建议的工作范围 (36V) 下进行了测试?

(是否所有器件都在建议的电压 (36V)    下进行了测试、而在绝对最大额定值 (40V) 下仅测试部分拾取的样本超过建议的工作电压范围?)

问题 2: MUX36S08 和 MUX36D08 的区别
我在   板上当前使用 MUX36S08 和 MUX36D08、它们连接到同一电源和电路。
但是、MUX36D08 偶尔会损坏。
MUX36S08 和 MUX36D08 之间是否有区别?
根据数据表、它们看起来是同一个芯片(裸片)。

问题 3  MUX36D08 在上电/断电期间的开关行为

在电源的 TR/TF 转换期间、开关进入什么状态?

我认为这与 EN 等控制电路有关。
您能否提供信息、说明状态是否未定义在最高 XXXV 的范围内、并且逻辑是否固定、一旦超过 XXXV、开关状态就会确定?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    我们的所有测试均在推荐的规格范围内。  

    您认为“损坏“是什么意思? 您在  MUX36D08 上确切观察到什么?

    这些是未定义的 0.81V 至 1.99V 的逻辑电压范围。

    谢谢、

    NIR