This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:5V 时序规格

Guru**** 2643915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1562930/tmux1308-q1-5v-timing-specs

器件型号:TMUX1308-Q1


工具/软件:

您好:

查看数据表后、我的客户遇到了以下问题:

第一个问题:从一个通道到另一个通道的总时间为 t = t_break_Before_make + t_transition + t_publication_delay。 这是正确的吗?

其次、先断后合在–40°C 至 125°C 时没有最大规格。  应该如何对其进行表征?  

谢谢、

Alberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    您提供的有关从一个通道到另一个通道的总时间的公式是正确的。

    我在内部查看、大约最大规格可能高达 80ns

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:  

    谢谢!