This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159

Guru**** 2643905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1562934/ts5a23159-ts5a23159

器件型号:TS5A23159


工具/软件:

你(们)好

   数据表中电容 CNO (off) 和 CNC (off) 显示为 18pF(典型值)。 是在 NO 和 NC 端子上相对于地或者 NO 和 NC 端子与 COM 引脚之间测得的电容。

基本上应该如何考虑该电容?  在 NC 和 NO 端子和接地之间或 NC 和 NO 端子和 COM 引脚之间?

对于 CNO(ON) 和 CNC (ON)、Pls 也澄清了同样的问题。

如果此测量在 NO/NC 和 COM 端子之间、则在开关导通和关断状态下、NO/NC 和接地之间以及 COM 端子和接地之间将有多大的电容。

请澄清这一点。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    COFF 在 NO 和 NC 端子上以接地为基准进行测量。 COFF 被视为开关源极侧相对于接地的寄生电容。

    CON 是来自开关源极和漏极侧(也相对于接地)的组合寄生电容。

    谢谢、

    NIR