This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:TS3A4751RUCRの奇妙な動作について Ω

Guru**** 2643905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1562740/ts3a4751-ts3a4751rucr

器件型号:TS3A4751


工具/软件:

关于 TS3A4751RUCR、当 IN4 设置为 H 时、大多数单元仅连接 No4 和 COM4。但是、极少(大约为 20 个单元中的 1 个)、将 IN4 设置为 H 不仅会连接 No4 和 COM4、还会将它们连接到 5V。
您是否在收到任何有关此现象的报告之前遇到过此现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kondo、

    您能详细说明一下吗?

    什么是应用程序? 它们通过多路复用器并控制开关的信号的电压电平是多少?

    您能分享原理图吗?

    谢谢、

    NIR