This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:功耗

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1564766/ts3ds10224-power-consumption

器件型号:TS3DS10224


工具/软件:

具有 1mA 电流能力的 3.3V 输出电压 LDO 是否足以为 TS3DS10224RUKR(数据多路复用器)供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ 您好:

    为了给多路复用器上电、您需要为其提供至少 3V 的电压、因此 3.3V 可以正常工作。  
    数据表中显示了建议运行条件下的该值。  

     

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1mA max 很好吗? 不会存在会导致任何额外电流的启动或瞬变?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ 您好:

     多路复用器无需特定大小的电流即可供电。  
    范围至少为 3V、最高为 3.6V。  

    由于电压的原因、该位置会存在电源电流。

    谢谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:  

    澄清一下、我的 LDO 最大输出电流为 1mA。 这是否足以满足多路复用器的功率?  

    如果输入为 3.3V 且小于 1mA、则可以为多路复用器供电。 如果多路复用器在 3.3V 下需要更高的电流、则需要找到一种新的方法来为此多路复用器供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ 您好:

    是的、多路复用器的最大电源电流为 100uA。 1mA 就足够了。

    谢谢、

    NIR