This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:是否有 SP4T 器件用于交换 4 端口 100M 以太网 LAN 信号?

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1565946/ts3l110-is-there-a-sp4t-device-for-switching-4-ports-100m-ethernet-lan-signals

器件型号:TS3L110
Thread 中讨论的其他器件:TS3L501E

工具/软件:

你(们)好  

是否有用于交换 4 端口 100M 以太网 LAN 信号的 SP4T 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    遗憾的是、我们没有单个设备支持用于以太网 LAN 信号的 SP4T。 最好的选择是多芯片解决方案。 TS3L501E x 2 之类并将输出连接在一起即可工作。 您可以利用 PD 输入和 SEL 引脚来创建 4:1 功能。

    谢谢、
    Rami