Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308-Q1主题中讨论的其他器件:TMUX1308A
工具/软件:
您好团队:
S7 输入端有一个 47k 电阻器连接到 12V Vs 的电压。 从 S6 切换到 S7 时、在 D 端口上实现稳定的 VDD 电压值需要多长时间? 由于芯片 MUX1308 没有详细的内部结构图、但我知道 S7 开关具有端口阻抗、端口也会具有电容、因此输出 D 引脚也应具有电阻和电容。 因此、在这些内部参数的影响下、在 D 引脚上获得稳定的电压值需要多长时间?

BR、
Daniel