This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:使用 TS3DDR4000 切换 RGMII 信号、从而使用一个 RGMII 接口连接两个 PHY

Guru**** 2643805 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1568813/ts3ddr4000-using-ts3ddr4000-for-switching-rgmii-signals-for-connecting-two-phy-with-one-rgmii-interface

器件型号:TS3DDR4000


工具/软件:

尊敬的团队:

在我们的应用中、我们需要将两个 PHY 连接到一个主机 RGMII 接口、我们考虑使用多路复用器 TS3DDR4000。 请告诉我这是否可行。 我们用于 24V 仪器爪卡应用。 附件是我们的 BD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    RGMII 的频率范围似乎介于 2.5MHz 到 125MHz 之间、这与该器件的带宽兼容。 但是、您能否澄清一下“24V 仪器爪钩应用“的含义? 如果您尝试使用 4.8V 以上的电压为多路复用器供电、或通过多路复用器传递超过 5.5V 的信号、则需要使用另一个器件。 请告诉我、我很乐意帮助您找到合适的器件!

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的答复、我知道从 RGMII 接口的速度角度来看、TS3DDR4000 是否足够? 、请确认。  

    此外、在  24V 仪表组应用中、意味着我们在自动化应用中使用该器件、因此我们需要 AECQ 器件来实现这一点、   

     TS3DDR4000 的电压电源将根据数据表中提到的给出。  如果您有任何其他适合此汽车应用的器件、请告知我。 我们能通过电子邮件就此进行沟通吗? 此外、该器件的任何应用手册均在汽车应用中用于此类情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我不知道您的应用的特定带宽、但只要它比 TS3DDR4000 的带宽 (5.6GHz 或 6GHz) 小 5-7 倍、就可以满足要求。

    了解您正在按照数据表规格为多路复用器供电、但您是否计划通过多路复用器传递 24V 信号? 在这种情况下、您将需要额定电压高于  TS3DDR4000 的多路复用器。 此外、 TS3DDR4000 未通过汽车认证。  

    如果需要,我很乐意帮助您找到符合汽车资质的合适产品 — 您能向我提供以下信息吗?

    • VCC 电压
    • 通过多路复用器传递的信号的电压
    • 交叉频率
    • 需要多少个通道

    谢谢、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    以下是答案、

    否、我们不会通过具有 24V 系统的多路复用器传递信号。  

    VCC 电压支持 1.8V、3.3V 或 5V、我们有两个电源轨可用。  

    信号电压可以是 3.3V 或 1.8V

    信号频率可能低于 500MHz。

     无需通道。 约为 12-16。 请同时提供 12 通道和 16 通道器件选项。

    此致

    Manoj A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您提供详细信息! 看起来我们只有一个具有 12 个通道且通过汽车认证的 2:1 多路复用器、而没有一个具有 16 个通道。

    TS3DV642-Q1 应该非常适合您的 12 通道应用。 它可以在 3.3V 下供电、能够传输 I/O 信号的电压并具有 5.8GHz 带宽。

    此致、
    Katy