This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E

Guru**** 2643765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1568772/ts3a27518e-ts3a27518e

器件型号:TS3A27518E


工具/软件:

是否可以使用此开关将单个 SD 卡与两个处理器连接? 如图所示

此致

Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    如果您需要 6 通道 2:1 开关且信号处于多路复用器的工作条件范围内、则可以选择! 一些需要考虑的重要条件是 VCC 必须介于 1.65 - 3.6V 之间、并且 BW 必须处于 240MHz 范围内。

    此致、
    Katy