This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:功率序列

Guru**** 2643915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1568134/ts5a23157-q1-power-sequence

器件型号:TS5A23157-Q1


工具/软件:

您好、

图中的这个参数是否意味着 NC/NC/COM 无法在 V+之前上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德华:

    是的、V+是使器件导通所需的电源电压、但我们不建议使用绝对最大额定值。 对于 NC/NO/COM、我们的建议电源电压范围为 V+、介于 1.8V 至 5V 之间

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您的答复。

    此致