This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1575:I2C 信号多路复用器

Guru**** 2643445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1571179/tmux1575-i2c-signal-mux

器件型号:TMUX1575


工具/软件:

您好的团队、

将 TMUX1575 用作 I2C 多路复用器信号开关是否合适?

客户得到一对 I2C 和另外 2 个信号、需要在 2 个器件之间切换、TMUX1575 作为这个功能是否合适?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    TMUX1575 具有足够高的带宽来满足您的需求。 唯一的问题是电压、只要处于数据表中的规格范围 (1.08V 至 3.6V) 内、我这边就没有问题

    谢谢您、

    Arya