This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:将 I2C 从器件断电

Guru**** 2643765 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TCA9535, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1570365/ts5a21366-power-down-i2c-slave-device

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TCA9535TCA9803

工具/软件:

您好、  

我正在设计一个系统、其中 I2C 从器件将在主器件仍开启时断电。 因此、我需要将从器件与 I2C 总线隔离、TS5A21366 看起来合适。  

我的问题与器件的上电/断电顺序有关。 3V3 电源 (SMPS) 将由来自主器件 (MCU) 的外部使能信号关断。 以下原理图中的设置是否可以正常工作? 我担心当器件断电 (3V3 接近 0V) 时、I2C 总线的开关将保持开启、来自 I2C 总线的 3.3V 将保持在从 I2C 引脚上 、直到 TS5A21366 关闭。 这会损坏 TCA9535 吗? 在 TCA9535 数据表中、数据表中显示“对于高于 VCC 的电压、Icc 结果会增加。“  

另一种选择是将 3V3 外部使能信号连接到 IN1 和 IN2 引脚、以便 TS5A21366 开关在 3V3 稳压器关闭时被禁用。 但是、当 3V3 重新接通时、IN1 和 IN2 将在 V+引脚上电至 3V3 之前变为高电平。  

数据表:“为避免增加静态电流 (ICC) 情况、必须遵循正确的电源时序、以确保在 I/O 上施加电压之前为偏置电路上电。 正确的序列是在允许控制输入 (IN1、IN2) 达到高电平之前、将 VCC 引脚上电至 VCC。“

根据原理图中的设置、这是否也会成为一个问题 、因为 IN 引脚与 VCC 同时上电?

此外、通过 FPC 将主器件 (MCU) 位于单独的 PCB 上、PCB 和从器件上不提供 3V3_MCU、因此 TCA9803 等器件不适用。

期待您的回应,并希望我们能够得出决定性的结论,因为这必须首先工作.

谢谢、

Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    从多路复用器的角度来看、VCC 必须在 IO 或使能引脚之前上电、并且必须最后断电。 是否出于将 IN1/IN2 连接到单独的 3V3 电源、需要像您提到的那样与 VCC 同时加电?

    另一种选择是将 3V3 外部使能信号连接到 IN1 和 IN2 引脚、以便 在 3V3 稳压器关闭时禁用 TS5A21366 开关。 但是、当 3V3 重新接通时、IN1 和 IN2 将在 V+引脚上电至 3V3 之前变为高电平。  [/报价]

    我将再分配给 TXP 团队以征求关于 TCA9535 的意见

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    ABS。 输入电压的最大条件为  

    这意味着、当 VCC = 0V 时、I2C 线路上存在 3.3V 的电压不会损坏器件。  

    此致、

    Tyler