This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A:TMUX1308AQPWRQ1

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1572018/tmux1308a-tmux1308aqpwrq1

器件型号:TMUX1308A


工具/软件:

数据表的第 8.3.6.2 节概述了器件在选择通道且发生过压事件时的条件和反应。  当发生这种情况时、数据表显示保护电路处于部分活动状态。 这是否意味着它仅足够有效以充当电流阱、从而将输出下拉至 Vdd? 除了输入端的限流电阻外、我是否需要进一步的下游保护、或者接地分流是否足够? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    当所选通道上发生过压时、“部分有效“保护电路不会将输出下拉至 VDD。 相反、这意味着一部分过流分流到接地端、部分过压和电流仍将通过开关从输入端流向输出端。 由于过压情况会进入下游、因此内部接地分流器本身不足以保护电路中的后续元件。

    外部限流电阻旨在保护多路复用器本身免受损坏、而不是保护下游电路。 因此、 如果下游元件无法承受多路复用器输出端的潜在过压、则可能需要添加进一步的下游保护、例如钳位二极管。

    谢谢您、
    Arya