This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A:差分信号多路复用

Guru**** 2643435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A, LMK00306, LMK1D1208P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1572501/tmux1308a-differential-signal-muxing

器件型号:TMUX1308A
Thread 中讨论的其他器件: LMK00306LMK1D1208P

工具/软件:

您好的团队、

客户需要适用于 LVDS 的多路复用器或分配 IC((2.4MHz、200 Ω 差分阻抗)。 配置为 1 个输入和 6 个输出。 由于输入是差分信号、因此我建议使用 2 通道 1:6 多路复用器。

TMUX1308A(2 个)在此处是否工作? 担心差分阻抗? 还有其他建议吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个普通的模拟开关就可以工作。 其阻抗与 LVDS 线路的阻抗不匹配、但产生的缺陷通常会被忽略。 如有疑问、请使用示波器检查信号质量。

    存在 LVDS 时钟缓冲器、例如 LMK00306(所有输出始终处于活动状态)或 LMK1D1208P(每个输出都有一个 OE 引脚)。