This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:DB 引脚和 VDD 是否在内部连接?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1574825/mux509-is-the-db-pin-and-vdd-connected-internally

器件型号:MUX509


工具/软件:

当器件应该完全断电时、我在引脚 DB 上看到了一个具有 60mV 振幅和 60kHz 频率的小方波电压。 在测量 VDD VDD/EN 时、会有一个类似的方波信号。 我想弄清楚为什么 VDD /EN(连接在一起)上应该为 0 时会出现任何电压、但我还想问这些引脚是否在内部连接、这是否可以解释为什么我会在不同的引脚上看到类似的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    是、从数据表的“绝对最大值“部分中、您可以看到 DB 通过具有 2V 正向阈值电压的二极管连接到 VDD。

    看到小方波的背景是什么? 开关是隔离的还是位于系统中/板上? 多路复用器的任何其他引脚上是否存在电压?

    此致、
    Katy