This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66-Q1:传播延迟

Guru**** 2642955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66-Q1, SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1575266/sn74lvc1g66-q1-propagation-delay

器件型号:SN74LVC1G66-Q1
《主题: SN74LVC1G66》中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

 SN74LVC1G66-Q1 的传播延迟 在第一页中列为 Vcc 3V 时最大 Tpd 0.8ns。 不过、在开关特性上、它在 3.3Vcc 时最大为 2.8ns。


此外、对于非汽车版本  SN74LVC1G66、在 Vcc 3.3V 时传播延迟最大为 0.8ns

 

 SN74LVC1G66-Q1 数据表中是否有误? 这是汽车与非汽车的预期传播延迟吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    因为这些零件已有 20 多年的历史、我没有完整的历史。 但是、Q1 数据表中的时序规格看起来自原始修订版以来并未改变。 请遵循数据表时序部分中的规格。

    此致、
    Katy