This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:USB4 MUX 产品建议

Guru**** 2643485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1575190/tmuxhs4412-usb4-mux-products-recommendation

器件型号:TMUXHS4412


工具/软件:

您好团队、

1:我的客户是 Huayqin、他们 有一个正在评估的 AI 扩展坞项目、需要咨询 TI 是否支持 USB4 多输入多路复用器(即每个通道速度超过 20Gbps)。 我建议他们使用 TMUXHS4412、我们是否有任何其他选项、因为它只有 2:1 多路复用器?

2: 我希望您也可以推荐符合 HDMI 2.1 标准的 4 合 1 或 3 合 1 组件。

Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

     TMUXHS4412 是我们唯一兼容 USB4.0 的开关。 大多数 USB 多路复 用器通常是 2:1 多路复用器、因为始终有正/负信号配对在一起。 然而、 TMUXHS4412 有 4 个通道

     TMDS361B 是一款 3:1 HDMI 1.3A 兼容多路复用器、信令速率为 3Gbps。 这可能有效、具体取决于 HDMI 2.1 信号的速度。 不过、我们还有一系列可用作 3:1/4:1 的差分 HDMI 多路复用器(10:20、8:16、4:2 等)、您可以在我们的产品选型 页面上找到它们。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

     

    TMDS361B 是一款 3:1 HDMI 1.3A 兼容多路复用器、信令速率为 3Gbps。 这可能有效、具体取决于 HDMI 2.1 信号的速度。

    关于 HMDI 2.1 信号、它们的要求是 6Gbps、此器件可能无法正常工作。 我们还有其他建议吗?

    Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    我建议查看 产品选择页面、并查看是否有任何差分 HDMI 多路复用器 (10:20、8:16、4:2 等)具有适当的带宽、并将其中一个多路复用器用作 3:1 或 4:1

    此致、
    Katy