This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501ERUAR 设计问题

Guru**** 2643765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1574392/ts3l501e-ts3l501eruar-design-issue

器件型号:TS3L501E


工具/软件:

尊敬的专家:

以下是我们的图纸。 我们分别将 RJ45A 和 RJ45B 连接到 PC 和路由器。 理论上,它们应该连接起来,但实际上,它们不是。 您能检查一下 此应用是否有任何问题吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、

    您分享的原理图对我来说有点模糊、但 PD 和 SEL 似乎都通过 10k 电阻器上拉至 3.6V。 从下面的功能表中可以看到、如果 PD 被拉高、开关将处于 Hi-Z 状态、并且没有信号能够通过开关。 我建议将 PD 拉低、然后查看信号是否通过。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们已经通过将 PD 更改为下拉进行了验证、但信号仍然无法通过它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    您是否能够探测引脚本身、以查看 VCC /输入引脚上的电压是否符合预期? 您是否尝试过将新芯片焊接到电路板上以查看问题是否仍然存在?

    此外、这应该不会影响器件的性能、但您的 LED_B 和 LED_C 引脚悬空是否有原因? 在高速应用中、我们建议通过一个 50 欧姆的端接电阻将任何未使用的引脚接地、以减少任何噪声。

    最后、您能否发布更清晰的原理图照片?

    非常感谢!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katy:

         VCC 为 3.34V、、该 IC 焊接到电路板上的、Ω PD 拉至 GND、SEL 为 3.29V、Ω 测试失败

    图片是我们的 设计图纸:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    非常感谢更清晰的照片! 您能否使用示波器或万用表探测 PD、SEL、A 引脚和 B 引脚上的芯片、然后发送示波器屏幕截图(或万用表数据)? 概括来说、我在原理图中没有看到任何危险信号、因此我需要更多数据/信息来帮助您调试此问题。

    谢谢!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Katy:

       请查看以下图片、tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang:

    根据 2V/div 设置、SEL 比 PD 高大约 1.8V。 如果 PD 为 0V、这意味着 SEL 为 1.8V、该电平不足以寄存为“高电平“、 这意味着 A0 不会连接到 C0。 能否验证 SEL 的电压是多少?  

    如果 SEL 仅升高到 1.8V、您可能需要较小的上拉电阻器来达到 3.3V。

    此致、
    Katy