This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:如果只需要一个 CS 引脚、则连接 CS 引脚

Guru**** 2642955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1577426/tmuxs7614d-cs-pin-connection-if-only-one-cs-pin-is-required

器件型号:TMUXS7614D


您好:

TMUXS7614D 有 2 个 CS 引脚 (15 和 24)、数据表显示这些引脚在内部连接、用于直通式圆盘。  
如果客户只需要一个 CS 引脚、这些 CS 引脚中的一个可以保持开路?

此致、
Oba

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    可以、它们可以将其中一个 CS 引脚悬空。 它们在内部连接、因此如果其中一个处于打开状态、则无需担心。

    谢谢、

    NIR