This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:我是否可以将 TS3DS10224 器件用于 RS 422 应用?

Guru**** 2643445 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1577577/ts3ds10224-can-i-use-ts3ds10224-part-for-rs-422-application

器件型号:TS3DS10224


我可以将此器件用于 RS 422 环回应用吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suryaseshu、

     TS3DS10224 可以传递最高可达其电源电压(最大值为 3.6V)的信号

    您要通过 RS 422 信号的电压电平是多少? 频率也是多少?  

    TS3DS10224 的额定带宽为 1.2GHz、这应该足够了、但我想确认一下。

    谢谢、

    NIR