请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4053B-Q1尊敬的 TI 团队:
- CD4053BQM96G4Q1
- SN74AHC08QPWRG4Q1
请确认这 2 个器件是 14nm 还是更低、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
请确认这 2 个器件是 14nm 还是更低、谢谢。
您好、Grace、
您 4 天前在此 主题中发布了这个具体问题。
我已在下面复制了相同的回答:
您的意思是 14 纳米? 这是某种数字流程吗?
CD4053BQM96G4Q1 是模拟多路复用器、因此没有与之相关的数字过程。
SN74AHC08QPWRG4Q1 是逻辑器件团队的一个逻辑器件。 我会将它们循环入该主题中以提供帮助。
谢谢、
NIR