This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221F:如果我将其用作开关、并且选择始终为一侧、则需要使用 50 欧姆下拉其他 SET、还是可以将其保持悬空状态?

Guru**** 2642195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1584808/tmuxhs221f-if-i-used-this-as-a-switch-and-the-selection-is-always-to-1-side-other-set-needs-to-be-pull-down-with-50ohms-or-can-i-just-leave-it-floating

器件型号: TMUXHS221F

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

如果我将其用作开关并且选择始终为一侧、则需要使用 50 欧姆下拉其他 SET、或者是否可以将其保持悬空状态?

  

 

我只会切换 OE 引脚。

 

顺便说一下、是否可以将 D+和 D-引脚交换成一个集合、以实现更好的 PCB 布线?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我相信昨天发出了一封电子邮件、回答了这些问题。  

    如果您以 USB 2.0 速度 (< 1GHz) 运行、则可以将其保持悬空状态。
    如果应用涉及高频信号、我们建议将它们接地。

    可以、您可以交换引脚。
    不会影响多路复用器的运行。

    谢谢您、

    Arya