This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5V330C:针对两个源到单个监视器应用程序的 75R 说明

Guru**** 2642195 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5V330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1585294/ts5v330c-75r-clarification-for-2-sources-to-single-monitor-application

部件号: TS5V330C
主题中讨论的其他部件: TS5V330

您好、

 

我正在设计一个卡,生成它自己的 VGA ,但也应该能够通过不同的 VGA 源. 旧版 TS5V330 芯片的“应用程序剪辑“手册显示了此图像:

TS5V330_wiring.png

这让我感到困惑、因为两个视频源都显示有 75R 负载、而显示器也加载了 75R 信号。 如果多路复用器芯片也是转接驱动器、我预计会采用这种布线、但数据表清楚地说明了开关。 因此、如果我确实为三个模拟信号中的每一个在 GND 上添加了 75R 电阻器、我会预计生成的图片会太暗。

 

请说明:我是否确实需要为 VGA 输入的 RGB 输入信号添加 75R 电阻器到 GND、或者是否在“应用程序夹“流程中添加了缓冲器?

 

谢谢

Jens

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    这取决于所使用的视频源是否具有内部端接或需要 75 欧姆电阻器。 如果您具有 内部端接的器件、则不需要添加 75 欧姆电阻、但如果它明确规定要添加某种端接、则建议添加 75 欧姆电阻。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设源是 20 世纪 90 年代的 PC 上的传统 VGA 卡 — 由于所有显示器加载的是 75R 的 RGB 信号、因此该输出级设计为完全驱动该信号。 但是、它并不需要*、因为如果没有连接显示器、卡不会损坏。 输出电平只是为了具有该负载。

    如果开关配置为将信号路由到显示器、则该显示器的 75R 电阻器应该与 VGA 卡的设计完全相同(加上交换机的 3R,但我忽略了这一点)。 因此、假设在“用户想要查看直通图片“的情况下、开关输入端的额外电阻器总计约为 38R、导致显示器上的图片太暗。 我真的看不到需要在输入端使用电阻器的情况 — 至少在任何类似 KVM 切换器的应用中都不需要。 如果我在这里错了、请纠正我!

    Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    您回答正确、  

    对于任何 KVM 或直通应用、 应 忽略这些输入电阻器。

    链末端的监视器提供所需的 75 欧姆 端接。 如果你把它们添加到你的板,你会“双重终止“的信号到37.5美元 欧姆,削减视频信号电压一半,导致一个非常暗的图片