This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125C:我正在寻找类似的器件、但 VCC 为 3.3V、需要使用此开关来实现 70MHz SPI 运行

Guru**** 2642205 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3125, SN74CBT3125C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1585446/sn74cbt3125c-i-am-looking-for-similar-part-but-with-3-3v-vcc-and-need-this-switch-for-70mhz-spi-operation

器件型号: SN74CBT3125C

我正在寻找类似的器件、但具有 3.3V VCC、并需要使用此开关来实现 70MHz SPI 运行、请建议适当的备选器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Spandana、

    我可以 在此处推荐 SN74CB3Q3125。  

    它与 SN74CBT3125C 引脚对引脚兼容、能够支持 SPI 信令并在 3.3V Vcc 下运行。

    谢谢、

    NIR