This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:10G BASS-T 以太网 LAN 交换机

Guru**** 2642205 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1581886/ts3l501e-10g-bass-t-ethernet-lan-switch

器件型号: TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4412

尊敬的先生:  

 

我们是否有 10G BASS-T 以太网 LAN 交换机?

TS3L501E 仅 1G、 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    根据您所需的规格、我推荐  TMUXHS441、因为它支持高达 20Gbps 的数据速率并具有多个通道。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、  

      是否有任何客户在 10GBase-T (MDI) 中使用 TMUXHS4412IRUAR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我不知道是否有客户在使用此设备进行 10GBase-T 然而、与 TMUXHS441 一样、TMUXHS4412 具有 20Gbps 的数据速率。 这可能起作用、也可能不起作用、具体取决于您需要的功能。

    此致、
    Katy