This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:与差分对通道极性交换相关

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1587123/tmux646-diff-pair-lane-polarity-swapping-related

器件型号: TMUX646

您好团队:

对于电路板上的 TMUX646 设计、我们遇到了如下所述的信号映射错误。

在我目前的设计中,对于 MIPI-CSI 应用,到“DB4N"引“引脚我映射了一个“_P"信号“信号,在“DB4P"引“引脚上映射了一个“_N"信号“信号。

这导致了功能依赖性。

我想知道、是否可以通过软件交换 TMUX646 的“DB4N"和“和“DB4P"引“引脚功能(单独这对引脚的极性反转)、以便我可以自行使用现有信号映射。

注意:在 SoC 侧、无法进行这种通道极性交换。

请帮助确认这一点的高优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasar、

    TMUX646 是无源多路复用器、因此切换信号极性不会影响其运行。  

    接下来、您将在 N 输出端看到 P 输入信号、反之亦然 (D4N 将通过 LANE3_P、D4P 将通过 LANE3_N)。  

    谢谢、

    NIR