This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1587384/tmux1072-connection

器件型号: TMUX1072

尊敬的团队:

当 MCU1 发送数据时:

  • MCU2 空闲。
  • SEL1 为低电平。

当 MCU2 发送数据时:

  • MCU1 空闲。

  • SEL2 为低电平。

多路复用器输出   COM1 COM2 连接在一起、以提供一个瞬态电流 单一数据线路 RS485 收发器的输出。
确认所述配置是否正确? 您可以查看下面随附的图表吗?

此致、

Rami Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    根据您的说明、配置正确、TMUX1072 可以支持该配置。  

    很遗憾、我无法访问您链接的方框图进行确认。 你能提供一张图片吗?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    方框图看起来不错。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR。

    1.COM 1 和 COM2 连接在一起、组合信号连接到 RS RS-485 线路、我是否可以这样连接?

    2.这与我在原理图中使用的连接相同。 请验证一下吗?

    谢谢、

    Rami Reddy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    1.是的,你可以把它们连接在一起。

    2.是的,正如我之前说过的,你的示意图看起来很好。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 NIR。