This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:添加 USB 2.0 开关

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522, TMUXHS221, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1588520/hd3ss2522-adding-usb-2-0-switching

器件型号: HD3SS2522
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS221HD3SS3220

您好:


我正在设计一个使用 USB-C 连接器的系统、并希望利用 CC1 和 CC2 端口来确定方向、以便切换正确的超高速 TX/RX 线路。 我注意到对于 USB 2.0 设备的 D+和 D-线路、HD3ss2522 并不支持这种功能。  我希望能够实现向后兼容性、使 USB 2.0 设备进入 USB C 并自动检测  要使用的数据线集。

我 是否可以将 TMUXHS221 等器件用于 D+和 D-? 如果是这样、HD3ss2522 如何输出到 TMUXHS221 SEL 引脚以实现正确的开关?

是否有其他器件可以支持 USB Type-C 提供的所有引脚?

感谢你的帮助。 我从未使用 USB-C 进行硬件开发





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    从多路复用器的角度来看、HD3SS2522 可用于在 A/B/C 引脚上传递任何数据、因此您可以使用这些引脚传递 D+/D-数据! CC 线路实际上控制着哪些通道的开启和关闭、因此您应该只需要在这些引脚上进行方向识别。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的回答。 最好了解 如何使用 A/B/C 引脚。 我仍然希望 USB -C 端口具有 3.0 或 2.0 的灵活性。 如果我通过这些 A/B/C 引脚传递 D+/D-、则无法将它们用于 USB 3.0 超高速端口、因为这组引脚将用于 D+/D-。  这就是为什么 我认为无论我使用什么器件、我都可以只将 TMUXHS221 用于 D+/D-数据、但使用  HD3SS2522 进行切换以指示 TMUXHS221 使用的引脚组。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    听起来这是可行的。 您能绘制一个图表来帮助我确认吗?

    谢谢!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢图表 — 它绝对有助于您了解您的需求!  我与团队进行了测试 — 只有 USB3 需要多路复用、但 USB2 不需要。 您应该能够将主机直接连接到 D+/D-的连接器

    我附上了一个使用类似 USB-C 控制器多路复用器 HD3S3220的 USB-C 示例应用。 此框架可能会帮助您设计 HD3SS2522 应用、但 HD3SS3220 可能是一款更适合您 应用的多路复用器。 在此示例中、D+/D-通过电源开关来支持可选的 BC1.2。

    如果这对我有帮助、请告诉我!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的提供。 最好知道 USB 2.0 数据线不需要多路复用。 可简化设计。 我昨天实际查看了 HD3SS25220、并发现如果我决定使用  TMUXHS221、DIR 引脚可用于切换 D+/D-线路。


    谢谢
    David