This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1133:QSPI 开关

Guru**** 2643935 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1589761/tmux1133-qspi-switching

器件型号: TMUX1133

您好的团队、

我们正在考虑选择 TMUX1133 进行 QSPI 开关。
它是否适合在以下条件下使用?

-工作电压:1.2V
-运行速度:25MHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    鉴于此器件的 220MHz 带宽和[1.08、5]的工作电压范围、此开关应该适合您的应用。 请注意、该器件可以传递 QSPI 信号、但不受 SPI 控制。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    感谢您的答复。

    该器件可以传递信号、
    但这是否意味着它不适用于 SPI 信号多路复用应用?

    此外、为了验证建立时间和保持时间是否可以接受、
    您能否提供传播延迟时间和偏斜信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    该器件应该适合多路复用 SPI 信号、但它不是 SPI 控制的多路复用器。

    我们没有传播延迟或偏斜信息、但请参阅下面的屏幕截图以了解时序信息!

    此致、
    Katy