This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157:A 侧和 B 侧上拉电阻器的电源轨时序不同

Guru**** 2643935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1589853/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-the-power-rail-timings-of-the-pull-up-resistors-on-side-a-and-side-b-are-different

器件型号: SN74LVC1G3157

如果 A 侧和 B 侧上拉电阻器的电源轨时序不同、则 A 侧和 B 侧之间是否会通过内部体二极管出现漏电流问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、

    A 到 VCC 以及 B1/B2 到 VCC 之间有内部二极管、但不在 A 侧和 B 侧之间。但是、由于存在这些二极管、务必在 A/B 被拉高之前为 VCC 上电。 关于 A 侧和 B 侧上拉的时序、应该不会有问题。

    此致、
    Katy