This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067-Q1:如何选择常见 I/O 电容?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1581115/cd74hc4067-q1-how-to-select-common-i-o-cap

器件型号: CD74HC4067-Q1

尊敬的专家:

如何为通用 I/O(引脚 1)选择 CAP?

客户将通用 I/O 连接到 MCU ADC 端口。 它们在引脚 1 中使用 100nF、并且查找 3.3V 电压输入、输出仅为 3.2V。 移除 100nF 电容器时、输出是准确的。 那么、如何选择引脚 1 的电容器?

输出 3.3V 波形如下图所示。  image.png

谢谢你。

此致、
贝达

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    您能分享一些更多详细信息来帮助我理解问题吗?

    • 图像未通过、因此如果您能再次尝试上传、我将不胜感激
    • 这是交流信号还是直流信号?
    • 电容器是否接地?
    • 当 3.3V 信号首次提供给输入时、3.2V 是恒定的还是只是下降?

    非常感谢!
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    1.对不起,我找不到这个数字。

    2.输入为直流 3.3V 信号。

    3.是的,盖子是接地的。

    4.第一次出现 3.3V 输出时是个骤降。  

    我认为 100nF 可能太大、以至于无法如此快速地转换。 您是否认为 10nF 足以或者基于什么来计算电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    根据您的描述、是的、100nF 似乎过大。 我建议尝试使用较小的电容器、例如您建议的 10nF、并看看这样是否解决了您的问题。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katy、

    谢谢、10nF 可解决问题。