This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:CD4066BM 芯片输出问题。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1582815/cd4066b-cd4066bm-chip-output-issue

器件型号: CD4066B

尊敬的团队:

CD4066BM96 PIN9 输出信号异常。 更换上一批芯片后、信号恢复正常。 请帮助分析原因。

image.png

 

2.以下是 CD4066 输入波形和原理图。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    引脚 9 输出是什么样子的?  

    如果我正确理解了这一点、“坏批次“已被移除并替换为之前的批次;这意味着没有任何变更、只是一个跌落的更换、并且设备工作正常?

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    是的、用前一批产品替换这批产品可以在不更换任何硬件的情况下解决问题。 PIN9 的输出波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我目前正在研究这两个批次的批次信息。 关于 pin9 输出的图片、您说 右侧的图像是预期输出、 左侧的图像是异常输出?

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    是的、 为两批不同产品测量的输出波形不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:  

    您是否碰巧有包含批次信息的封装、我尝试从图片中找到有关设备的信息、但无法找到批次信息?

    因为您说此问题只是一个批次错误、因为上一个批次不存在此问题。

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    谢谢。  

    这是一个新批次、存在输出问题、

    未找到旧批次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    感谢您提供此信息。 当我可以找到有关此批次的更多信息时、我将会更新您。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我能够找到关于这两个批次的信息。 是否  使用了较新批量卷带中的所有器件来查看它们是否都具有相同的输出?  

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:


    是的、所有新批次都存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    在这种情况下、您应该能够将此提交给您当地的现场联系人、他们可以与我们的团队一起发起调查、我们可以 进行测试。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我是该客户的现场团队 FAE。

    这两个批次之间是否有任何 PCN? 因为所有新批次设备都出现了此问题。 对于客户、他们有无法使用的 25195pcs 新版本。 您是否可以帮助再次检查其示意图以确认此问题是否可以通过更换部件来解决?

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:  

    好的、我将再次查看原理图、提出另一个意见。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    我对原理图有一些疑问:

    1.是否可以将所有悬空的 I/O 引脚绑定在一起以防止潜在的噪声或意外行为?

    2.这些控制引脚具有浮动 I/O 连接的预期功能是什么? 它们是否连接到电路中其他位置的 VSS(–8V)?


    3.这些设备如何与主板连接? 我注意到、引脚 9 似乎只是从引脚 8 输出输入波、这表明逻辑可能永久保持高电平、而不是接收预期的方波输入。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    1、 实际使用的芯片没有浮动针脚,都在使用中;

    2、 实际使用的芯片没有浮动针脚,都在使用中;

    3、 现在的核心问题是芯片开关功能没有实现,似乎不能正常工作,不管触发引脚是+8V 还是–8V ,都没有切断。 都处于导通状态

    此致、

    Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie:

    我看到、设备是否正确 连接 、使用上一批是否“解决“了客户问题。 我不认为提供的原理图有任何问题、因为所有引脚都已连接且不悬空。 您能否详细说明客户的应用或测试条件?

    谢谢您、

    Arya