Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMUXS7614D
您好先生
我还有一个关于 VL/RESETn 引脚运行的问题。 在数据表中、我找不到任何一个 时序规格 上电期间与 VL/RESETn 相关。
我想了解的是 所需的时间 以清除或初始化输出。 目前有两种可能的方法:
- 通过 SPI 接口发送扫描配置来清除输出。
- 通过置位 RESET 功能来清除输出。
我想比较上电复位(使用 VL/RESETn)所需的时间与通过 SPI 清除配置的时间。
非常希望提供有关上电期间 VL/RESETn 行为的任何指导或时序信息。