This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:关于 TMUX1574 的电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1591756/tmux1574-about-the-power-supply-for-tmux1574

器件型号: TMUX1574

您好的团队、

当 TMUX1574 的 QSPI 设置为 1.8V 或 3.3V 时、是否可以对+1.2V VDD 信号进行多路复用?

对于上电序列、是否需要注意任何要点?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    是、查看数据表、Vs 和 Vd 电压范围为 0 至 VDDx2。 因此、1.2V 处于 I/O 引脚的范围内。

    一些注意事项:

    1.在设备中输入任何信号之前先建立 VDD。  

    上电 VDD -应用控制信号 — 应用数据信号

    谢谢您、

    Arya