This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:TMUX1101/TMUX1102 输入逻辑问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1591605/tmux1101-tmux1101-tmux1102-input-logic-issue

器件型号: TMUX1101

在页面扇区 6.6 中、输入 SEL 电平、Vin 范围为最大 5.5V、VDD 电源为 3.3V。

如果在 Vdd 模式下、电压比最大输入电压 5V 低 3.3V、则器件是否在正确范围内以正常应用?

 

 失效防护逻辑电路要求先在 SEL 引脚上施加电压、然后在电源引脚上施加电压、从而保护器件免受潜在的损害

如果先强制选择 SEL 引脚电源电压、在 VDD 电源之前?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    对于这两个问题、由于该器件采用失效防护逻辑、因此无论电源引脚如何、您都可以让 SEL 引脚具有电压。 在这种情况下、VS 和 Vd 确实对最大 VDD(而不是 SEL 引脚)有限制。  

    谢谢您、

    Arya